L’étalonnage a un impact sur la qualité des données
Lorsqu’une voie d’un module d’entrées analogiques est en cours d’étalonnage, le réglage du filtre réjecteur pour cette voie devient 10 Hz. Le point I.Chxx.Uncertain est mis à 1 pour cette voie jusqu’à ce que l’étalonnage soit terminé.
Toutes les entrées du module 5034-IF4 partagent un convertisseur analogique-numérique. Par conséquent, lorsqu’une voie d’entrée quelconque est en cours d’étalonnage, le point
I.Chxx.Uncertain
est mis à 1 pour les autres voies d’entrée de ce groupe. Ce comportement tient au fait que le taux d’échantillonnage des données ralentit pour toutes voies d’entrée.Fournir une réponse