Vue Generic ASCII Receive (Réception ASCII générique)
Utilisez la vue Generic ASCII Receive (Réception ASCII générique) pour configurer les paramètres de réception des données ASCII par le biais du module série.
Exemple de vue Generic ASCII Receive (Réception ASCII générique)

Paramètre | Définition | Choix disponibles |
|---|---|---|
Swap Mode (Mode permutation) | Détermine comment sont organisées les données reçues en provenance du port série. La permutation est effectuée une fois que le module a reçu les données d’entrée. |
CONSEIL:
A, B, C et D représentent quatre octets adjacents dans les données reçues/transmises.
|
Handshake Mode (Mode de synchronisation) | Détermine comment le module série transmet les données reçues du port série à l’automate. |
|
Message Timeout (Timeout de message) | Définit la valeur du délai d’attente de réception (ms). Le temporisateur se réinitialise à chaque fois que le module reçoit un nouvel octet en provenance du port série. |
|
Pad Character (Caractère de remplissage) | Définit le caractère qui remplit la mémoire tampon des données de réception restante lorsque la mémoire tampon n’est pas pleine. |
|
Start Mode (Mode de démarrage) | Détermine l’utilisation du délimiteur de début dans les données. |
|
Start Delimiter (Délimiteur de début) | Définit le caractère qui signale le début des données. Toutes les données reçues en provenance du port série avant cette valeur sont éliminées. |
|
Termination Mode (Mode de terminaison) | Détermine l’utilisation des délimiteurs de terminaison dans les données. |
La fin des données reçues pour chaque enregistrement est déterminée par l’un des éléments suivants :
|
Termination Delimiter 1 (Délimiteur de terminaison 1) | Spécifie le premier délimiteur de terminaison de la voie. Le délimiteur de terminaison est utilisé pour signaler la fin des données. |
|
Termination Delimiter 2 (Délimiteur de terminaison 2) | Spécifie le deuxième délimiteur de terminaison de la voie. |
Si vous saisissez $, cela signifie que le délimiteur de terminaison 2 n’est pas utilisé. |
XON/XOFF | Active et désactive le contrôle de flux de la voie. Cochez la case pour activer la fonctionnalité. Lorsque l’espace libre de la mémoire tampon de réception du port série tombe à 20 %, le caractère XOFF (0x13) est transmis. Lorsque l’espace libre de la mémoire tampon de réception du port série atteint 80 %, le caractère XON (0x11) est transmis. Lorsque le caractère XOFF (0x13) est reçu, la transmission du port série est suspendue jusqu’à ce que XON (0x11) soit reçu ou qu’un délai d’attente de 60 secondes se soit écoulé.
CONSEIL:
XON/XOFF est pris en charge uniquement dans les combinaisons suivantes :
|
|
Echo Mode (Mode Écho) | Active et désactive l’écho du caractère. Cochez la case pour que le module renvoie immédiatement tous les octets reçus en provenance du port série au dispositif qui les a envoyés.
CONSEIL:
Le mode Écho est pris en charge uniquement dans les combinaisons suivantes :
|
|
Delete Mode (Mode Effacement) | Détermine le mode du caractère d’effacement et affecte les caractères renvoyés en écho à l’équipement décentralisé. |
|
Read Buffer Size (Taille de la mémoire tampon de lecture) | Définit la longueur maximale (en octets) de la mémoire tampon de lecture. | 1…256 (valeur par défaut = 256) |
Diagnostics | Lorsque l’état de l’automate est en ligne, ouvrez la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec la communication ASCII générique. | – |
Fournir une réponse