Device Definition (Définition de dispositif)
Pour modifier la définition d’un dispositif, sélectionnez Device Definition (Définition de dispositif) dans la vue Overview (Vue d’ensemble).
La boîte de dialogue Device Definition (Définition de dispositif) se compose des vues suivantes permettant de définir votre dispositif et de configurer le mode de fonctionnement des voies :
- Vue Overview (Vue d’ensemble)
- Vue Channel Assignments (Affectations des voies)
Vue Device Definition (Définition de dispositif) - Overview (Vue d’ensemble)
La vue Device Definition (Définition de dispositif) - Overview (Vue d’ensemble) s’affiche en premier lorsque vous créez un module. Utilisez cette vue pour définir le module.
Si vous avez déjà créé le module et souhaitez modifier ces paramètres, accédez à Overview (Vue d’ensemble) → Device definition (Définition de dispositif), puis sélectionnez l’onglet Overview (Vue d’ensemble).
IMPORTANT:
Lorsque l’état de l’automate est En ligne, vous pouvez uniquement modifier les paramètres Name (Nom), Revision (Révision) (révision mineure uniquement) et Electronic keying (Détrompage électronique) à partir de cette vue.
Exemple de vue Device Definition (Définition de dispositif) – Overview (Vue d’ensemble)

La vue Overview (Vue d’ensemble) comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Définition | Choix disponibles |
|---|---|---|
Device Type (Type de dispositif) | Affiche la référence et le type du dispositif. | Spécifique au dispositif |
Name (Nom) | Entrez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131. Si un caractère incorrect est saisi dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. | Toutes les valeurs valables |
Description | Saisissez une description pour le dispositif. | Toutes les valeurs valables |
Slot (Logement) | Spécifiez le numéro de logement du dispositif. Seuls les logements entre 1 et le nombre maximum de dispositifs d’E/S sont valables, selon la plate-forme. Lors de la création du dispositif, le numéro de logement est par défaut la première position de logement disponible. Lorsque l’automate est remplacé par un automate prenant en charge un nombre inférieur d’E/S maximum, il se peut que la valeur de logement actuelle ne soit plus valable. | 1 à 32 |
Series (Série) | Spécifie la série du dispositif. | Spécifique au dispositif |
Revision (Révision) | Spécifie les révisions majeures et mineures du dispositif. La plage valable pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255. | Spécifique au dispositif |
Electronic Keying (Détrompage électronique) | Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. La fonction de détrompage électronique compare le dispositif défini dans votre projet au dispositif installé. En cas d’échec du détrompage, un défaut se produit. Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez la publication LOGIX-AT001, « Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique ». |
ATTENTION:
Soyez très vigilant si vous choisissez de désactiver le détrompage. Une utilisation inconsidérée de cette option peut aboutir à des blessures potentiellement mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser Disable Keying (Désactiver le détrompage). Si vous désactivez le détrompage, vous devez vous assurer que le dispositif utilisé est capable de répondre aux exigences fonctionnelles de l’application. |
Connection (Connexion) | Spécifiez le type de données transférées entre le dispositif et l’automate. |
|
Vue Device Definition (Définition de dispositif) – Channel Assignments (Affectations des voies)
Utilisez cette vue pour configurer le mode de fonctionnement des voies. Tous les modes de voie ne peuvent pas être configurés pour chaque voie.
Exemple de vue Device Definition (Définition de dispositif) – Channel Assignments (Affectations des voies)

Paramètres de la vue Channel Assignments (Affectations des voies) :
Paramètre | Définition | Choix disponibles |
|---|---|---|
Port | Affiche les numéros de port du module. | Non configurable |
Channel (Voie) | Affiche les numéros de voie du module | Non configurable |
Selected Mode (Mode sélectionné) | Affiche le mode de la voie. |
|
Available Modes (Modes disponibles) | Affiche les différents types de modes que chaque voie prend en charge.
| Non configurable |
Fournir une réponse