Vue Connection (Connexion)

Utilisez la vue Connection (Connexion) pour définir le comportement entre l’automate et le dispositif :
  • Régler l’intervalle entre trames requis (RPI). Pour plus d’informations, voir Intervalle entre trames requis.
  • Sélectionner la connexion Unicast (Monodiffusion) ou Multicast (Multidiffusion) à utiliser sur le réseau EtherNet/IP. Pour plus d’informations, voir Connexion monodiffusion ou multidiffusion.
  • Afficher le motif du défaut de connexion.
    CONSEIL:
    En cas de défaut de connexion, la zone Connection Fault (Défaut de connexion) affiche un code d’erreur avec une description permettant de dépanner le module. Pour plus d’informations, voir Dépannage de votre module maître IO-Link.
  • Inhiber le module. Pour plus d’informations, voir Inhibition de module.
  • Configurer la réponse au défaut d’échec de connexion lorsque l’automate est en mode d’exécution.
Exemple de vue Connection (Connexion)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal