Vue Channels (Voies)

La page Channels (Voies) montre un aperçu des valeurs de configuration de toutes les voies du module. Les valeurs de chaque voie indiquent comment cette voie particulière est configurée sur cette page de voie. Vous pouvez modifier certains paramètres de configuration dans cette vue, mais pas tous.
CONSEIL: Pour afficher ou modifier l’ensemble de la configuration de voie, utilisez la vue Chxx (Voiexx).
Exemple de vue Channels (Voies)

Vues Chxx (Voiexx)

Les vues Chxx (Voiexx) sont affichées en fonction des modes de voie configurés dans l’onglet Channel Assignments (Affectations des voies) dans la boîte de dialogue Device Definition (Définition de dispositif).
Les vues Chxx (Voiexx) disponibles sont les suivantes :
  • Chxx – Digital Output (Voiexx – Sortie TOR)
  • Chxx – Digital Input (Voiexx – Entrée TOR)
  • Chxx – Counter (Voiexx – Compteur)
  • Chxx – Digital Input, Timestamp (Voiexx – Entrée TOR, horodatage)
  • Chxx – IO-Link (Voiexx – IO-Link)
  • Chxx – Digital Input, Fallback (Voiexx – Entrée TOR, repli)
  • Chxx – Digital Input, Timestamp, Fallback (Voiexx – Entrée TOR, horodatage, repli)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal