Configuration des paramètres du port Ethernet
Si vous n’avez pas encore configuré les paramètres de vitesse de port Ethernet et de mode duplex à l’aide du logiciel FactoryTalk Linx, effectuez ces tâches :
- Mettez le commutateur de mode de l’automate en position REM.
- Faites passer le projet d’application Studio 5000 Logix Designer en mode Run (Exécution).Lorsque vous y êtes invité, placez l’automate en mode Remote Run (Exécution à distance), sélectionnez Yes (Oui).
- Cliquez avec le bouton droit sur votre adaptateur et sélectionnez Properties (Propriétés).
- Dans la vue Device Information (Informations sur le dispositif), sélectionnez Port Configuration (Configuration des ports).
Tâche souhaitéeActionLaisser le module régler automatiquement les paramètres vitesse et de mode duplex.Laissez les cases Auto-Negotiate (Auto-négocier) cochées.Configurer manuellement vos paramètres de vitesse de port et de mode duplex.Procédez comme suit :- Décochez la case Auto-Negotiate (Auto-négocier).
- Dans la colonne Speed category Selected (Catégorie de vitesse sélectionnée), sélectionnez la vitesse du port dans la liste déroulante.
- Dans la colonne Duplex category Selected (Catégorie de duplex sélectionnée), sélectionnez Full (Intégral) dans la liste déroulante pour régler le port en mode duplex intégral.
- Dans la vue Module Properties (Propriétés du module), sélectionnez Internet Protocol (Protocole Internet).
Si nécessaire, vous pouvez définir les propriétés du protocole Internet telles que :- Domain Name (Nom de domaine)
- Host Name (Nom d’hôte)
- Gateway Address (Adresse de passerelle)
- Primary DNS Server Address (Adresse du serveur DNS principal)
- Secondary DNS Server Address (Adresse du serveur DNS secondaire)
- Dans la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module), sélectionnez OK.IMPORTANT:Si vous essayez de changer l'adresse IP sur cette page, l'avertissement suivant apparaît :

- Enregistrez le projet.
Fournir une réponse