La fabrication intelligente entraîne une explosion des volumes de données, mais l’accès aux informations n’est pas toujours clair
Les données générées par les machines industrielles intelligentes contiennent un formidable potentiel inexploité, capable de booster la qualité et la productivité.
Si vous êtes comme de nombreux OEM, vous et vos clients confirmerez ce constat. Toutefois, même si la valeur générée est claire, le chemin pour collecter et utiliser efficacement ces données est souvent obscur. Il est parfois admis que les fabricants et d’autres clients finaux industriels doivent avoir défini l’ensemble de leur stratégie de données pour pouvoir exploiter la value ajoutée des données machine. À cette pression vient s’ajouter la difficulté de gérer le volume considérable des données, mais aussi la nécessité de trouver les outils appropriés pour les trier, les traiter et les transformer en informations faciles à consommer et utiles pour une multitude de besoins. Cela aboutit à un surcroît de complexité, et donc de temps et de ressources venant alourdir une charge de travail déjà considérable. Au final, les clients finaux doivent essayer de se frayer leur propre chemin et séparer l’utile de l’inutile.
Cela vous ouvre une opportunité formidable pour aider les clients finaux à fournir des machines intelligentes capables de relever ces défis liés aux données. Mais il y a souvent un obstacle : vos clients savent qu’ils veulent des informations de leurs machines, mais ne savent pas toujours comment ils vont les utiliser. Cela place les deux parties dans une impasse sur la manière d’aller de l’avant en matière de conception d’équipements.
Heureusement, ce n’est pas forcément la fin du chemin. Rockwell Automation propose des solutions intelligentes, qui permettent aux OEM de construire des machines avec les capacités souhaitées par les clients en matière de données.
Gagnez en flexibilité et bénéficiez d’informations au-delà du niveau équipements
Nos solutions DataReady™ vous permettent de faire passer vos machines intelligentes au niveau supérieur avec des données accessibles, organisées et partagées en toute transparence avec les applications. Vous n’avez ainsi plus à définir précisément comment les données machine seront utilisées à l’avenir. Vous préparez plutôt vos machines à la prochaine étape, à savoir des données s’adaptant à l’évolution des besoins.
Les données peuvent être extraites de la machine et rendues disponibles pour une utilisation avec quasiment n’importe quelle application externe. Grâce à cette capacité fondamentale, il est possible d’introduire de nouveaux composants ou de revoir les conceptions et d’effectuer des ajustements. Plus important encore, personne n’est bloqué par des décisions qui ne peuvent pas être modifiées ultérieurement.
Fournir la flexibilité requises par vos clients ne se fait pas nécessairement au détriment de votre propre processus de conception. Vous pouvez tirer parti de notre contenu prédéfini, disponible via une bibliothèque d’outils qui répondent aux besoins des OEM, et offrant une voie rapide et simple vers des machines plus intelligentes. Grâce aux solutions Rockwell Automation intrinsèquement conçues pour fonctionner ensemble, le processus de conception et de construction est transparent et les clients bénéficient d’une qualité opérationnelle constante. Une autre possibilité consiste à configurer le contenu sélectionné avec vos propres applications, pour des solutions sur mesure. Peu importe votre approche, vous avez l’assurance d’apporter la valeur ajoutée attendue par vos clients.
Grâce à la possibilité d’organiser et de récupérer les données machine, les solutions DataReady contribuent à offrir une nouvelle valeur ajoutée à travers :
- La visualisation des données pour une consommation intuitive au niveau machine, ainsi que pour l’analyse stratégique et la planification au-delà des équipements
- L’optimisation des équipements à distance pour un dépannage accéléré et plus flexible
- L’instauration d’une maintenance prédictive et proactive, pour des gains de temps et d’argent, ainsi qu’une durée et une efficacité de fonctionnement accrues des équipements
Les attentes évoluent. Utilisez les solutions DataReady pour les satisfaire
Améliorez les performances des équipements
Améliorez les performances globales des machines, grâce à une analyse des données stratégiques qui identifie et met au jour les problèmes en matière de contrôle de la qualité, de diagnostic des défauts et d’autres domaines
Aidez les clients en leur proposant de nouvelles informations
Devenez un collaborateur précieux dans le cycle de vie de la production de votre client. Aidez-le à exploiter les données des équipements pour réaliser des améliorations stratégiques sur la durée dans toute l’entreprise
Construisez des machines adaptables et évolutives
Apportez aux clients la flexibilité nécessaire pour collecter différentes données ou mettre en place de nouveaux cas d’utilisation sans coûts et complexité significatifs
Utilisez de nouvelles approches pertinentes pour améliorer l’assistance aux clients
Exploitez pleinement les données des équipements pour apporter une nouvelle valeur ajoutée avec des services tels que le suivi des performances, la maintenance prédictive ou la téléassistance
Libérez la puissance des données dans vos machines
En matière d’organisation et de préparation des données pour leur utilisation optimisée, Rockwell Automation dispose de solutions exceptionnelles, qui aident les constructeurs de machines à réaliser efficacement le travail et à obtenir des résultats de grande qualité :
- Des objets intelligents, qui organisent, contextualisent et synchronisent les données au niveau de l’automate Logix, pour des analyses puissantes à la périphérie. Cela réduit le volume des données sortantes et le temps nécessaire pour l’analyse, le stockage et le transfert au niveau de la couche d’informations
- FactoryTalk® Optix™, qui connecte et contextualise les données de différentes sources, afin de permettre des visualisations sophistiquées au niveau machine et la transmission des données partout où elles sont nécessaires
- FactoryTalk® Remote Access™, qui facilite une connectivité à distance sécurisée à partir de n’importe quel emplacement et permet ainsi, entre autres, l’assistance, l’installation, la programmation, le dépannage et la maintenance à distance
Par ailleurs, nos offres sont compatibles avec pratiquement n’importe quelle application, pour une multitude d’options. Par exemple, vous pouvez créer vos propres solutions personnalisées ou exploiter notre contenu prédéfini, disponible à travers une bibliothèque d’outils adaptée aux besoins des OEM, pour un processus de conception et de construction rationalisé. Dans un cas comme dans l’autre, vous avez toujours la flexibilité nécessaire pour apporter des modifications et ajustements ultérieurement. Vos clients ont l’assurance de choisir des solutions qui évolueront avec leur activité.
Rejoignez les experts
La relation entre les clients finaux et les OEM évolue. Aujourd’hui, les OEM doivent faire preuve d’une implication plus proactive, fréquente et élargie dans le cycle de vie de leurs produits. Les données générées par la technologie intelligente apportent de la valeur et des possibilités considérables inexploitées.
Regardez ce webinaire et découvrez comment les machines intelligentes DataReady peuvent aider vos opérations de fabrication à visualiser, organiser et transformer les données en informations exploitables.
Rationalisez l’intégration des machines intelligentes
Bien trop souvent, les données brutes générées dans l’atelier sont désorganisées, fragmentées ou isolées. Il peut être alors plus difficile de les trouver et de les utiliser efficacement. Au lieu de passer d’innombrables heures et ressources à l’identification et à l’intégration des données, les utilisateurs peuvent désormais créer des machines plus intelligentes dès le départ, avant que l’équipement arrive à l’atelier.
Êtes-vous prêt à fournir la valeur ajoutée des informations contextualisées au niveau de vos machines ?
Prêt à discuter de votre stratégie DataReady ?
Vous pourriez aussi être intéressé par :