Une nouvelle exploitation minière de kaolin à Wickepin, en Australie-Occidentale, utilise notre solution d'automatisation intégrée pour réduire ses coûts globaux, améliorer sa planification et apporter des avantages continus à ses opérations.
Le kaolin, qui devient de plus en plus précieux, est une argile blanche molle dont la demande a explosé, avec des utilisations dans des applications telles que le papier et les plaques de plâtre, la céramique, la fibre de verre, les peintures et revêtements, les plastiques, le caoutchouc, les produits pharmaceutiques et médicaux, les cosmétiques, les matériaux de construction en béton et l'agriculture.
WA Kaolin, une société d’exploration, d’extraction et de traitement des minerais cotée à l’ASX, a développé une méthode de traitement à sec exclusive appelée K99 pour transformer cette matière brute et l’adapter au marché pour les clients internationaux.
Associé à la haute qualité de la réserve de minerai, le procédé K99 fournit un kaolin ultra-brillant de haute qualité à un coût inférieur à celui du blanchiment chimique conventionnel et du traitement par séparation magnétique.
WA Kaolin a construit une usine de traitement commercial de Phase 1 sur un site de trois hectares à Wickepin, à environ 200 kilomètres au sud-est de Perth, en Australie-Occidentale. Selon les estimations, le site a plus de 600 millions de tonnes de kaolin de très haute qualité et facile d’accès dans ses installations minières et de rétention, ce qui en fait l’une des plus grandes ressources primaires de kaolin de qualité supérieure au monde.
Un plan stratégique a été mis en place pour étendre la capacité de production afin de dépasser 400 000 tonnes par an (tpa) au bout de 36 mois. WA Kaolin a donc choisi le consultant en ingénierie et planification Willyung Electrical & Controls Engineering (WECE) pour gérer le processus d’évolution constante.
WECE a analysé les besoins et a choisi le système de contrôle-commande (DCS) PlantPAx® de Rockwell Automation pour fournir un système de commande unique pour l’ensemble de l’usine qui offre la flexibilité nécessaire pour prendre de meilleures décisions commerciales plus rapidement et qui soit une solution évolutive pour l’expansion future.