Loading
Blog | FactoryTalk Hub
Recent ActivityRecent Activity

Les trois manières dont le SaaS peut transformer votre entreprise

De l’accélération de l’innovation à la rationalisation des opérations et plus encore, le SaaS dans le cloud peut avoir un impact incroyable sur la fabrication.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Main d'une personne appuyant avec son index sur un bouton de cloud computing allumé sur la dalle tactile d'une console lumineuse

Au cours des cinq dernières années, les technologies de l’information (IT) ont rapidement évolué vers le cloud. En réalité, 45 % des dépenses en IT devraient être transférées vers le cloud d’ici 2024 (Gartner) et les technologies de la production (OT) vont suivre.

À quoi cela pourrait-il ressembler ? Imaginez que vous puissiez simuler la conception d’un nouveau produit ou processus avant d’investir les ressources nécessaires à la conception, à la mise en service et à l’optimisation de la production. Imaginez être en mesure de dépanner l’équipement du client en un instant et de n’importe où, supprimant ainsi la nécessité d’effectuer des déplacements coûteux. Et ce n’est que le début.

Qu’il s’agisse d’accélérer l’innovation, d’améliorer l’évolutivité, d’accroître l’agilité, de rationaliser les opérations ou de réduire les coûts, le logiciel sous forme de service (SaaS) dans le cloud a le potentiel de transformer votre entreprise.

Chevron DownChevron Down

1 - Simplifiez votre méthode de travail

Votre travail est complexe, mais votre façon de le gérer n’a pas à l’être pour autant. Le SaaS dans le cloud peut aider à simplifier votre façon de travailler.

Le cloud permet une mise à l’échelle à la demande, ce qui facilite plus que jamais l’ajout ou la suppression d’utilisateurs et de puissance de calcul. De plus, grâce au SaaS, vos employés auront toujours accès aux dernières versions de votre logiciel, sans dépendre du service informatique pour l’installation et la maintenance. En outre, lorsque vous étendez des logiciels et des applications dans le cloud, vous pouvez réduire les dépenses d’investissement en matériel et en logiciels.

Bien que le cloud ne soit pas destiné à remplacer les logiciels, le matériel et l’accès physique sur site dans le secteur de la fabrication, il offre de nouvelles fonctionnalités qui étendent vos systèmes existants pour plus d’efficacité, de collaboration, etc.

Comment le Saas se compare-t-il à d’autres logiciels ?

câbles allant dans plusieurs prises d’un panneau de serveur représentant un logiciel embarqué

Logiciel embarqué

  • Fonctionne sur du matériel d’automatisation spécifique
  • Usage unique
  • Généralement configuré ou programmé par des ensembles de programmes de niveau supérieur
  • L’équipe de production est responsable
 Homme portant des lunettes assis et travaillant devant plusieurs écrans d’ordinateur

Ordinateur local

  • Fonctionne sur les consoles de programmation portables et les stations de travail
  • Les coûts initiaux varient en fonction de la taille de l’équipe
  • Les responsabilités en matière de maintenance incombent aux utilisateurs de logiciels
  • Chaque utilisateur/équipe a une responsabilité, généralement partagée avec le service informatique
Panneau électrique bleu et gris représentant l’équipement de fabrication sur site

Sur site

  • Fonctionne sur les serveurs dans le bâtiment
  • Coûts importants de démarrage et de maintenance
  • Difficultés pour partager les données entre plusieurs sites et fournisseurs
  • L’équipe informatique est responsable
Homme en costume, les mains tendues devant lui, avec trois nuages dorés d’où sortent différents appareils et applications semblant flotter au-dessus de ses mains

SaaS dans le Cloud

  • Fonctionne dans des centres de données régionaux
  • Démarrage peu coûteux et maintenance couverte par les frais d’abonnement
  • Facilité de collaboration à travers le monde et avec les fournisseurs
  • Le fournisseur SaaS est responsable

2 - Améliorez votre innovation

L’innovation est le moyen de répondre à l’évolution des besoins des clients et de garder une longueur d’avance sur la concurrence. Avec le SaaS dans le cloud, vous pouvez avoir votre propre laboratoire numérique à portée de main pour effectuer des tests et résoudre des problèmes de production sans les risques et les coûts liés à la réalisation de ces activités dans le monde réel.

Pensez à ce que vous pourriez accomplir en ayant la possibilité de collaborer facilement, d’essayer de nouvelles choses plus rapidement et à moindre coût, tout en réduisant l’impact sur la production existante. Le SaaS dans le cloud ne se contente pas de rendre cela possible, mais aussi plus facile.

L’amélioration de la qualité des données, l’augmentation de la puissance de calcul pour corréler des ensembles de données plus importants et l’utilisation d’un fil numérique unique tout au long du cycle de vie industriel offrent un potentiel considérable pour optimiser les opérations et faire passer les futures itérations de conception au niveau supérieur.

 

3 - Réimaginez votre façon de prendre en charge les systèmes

Le cloud permet de gérer les systèmes et les équipements de n’importe où et à n’importe quel moment. Grâce à ce niveau d’accessibilité, vous pouvez gérer, configurer et initier des connexions avec l’équipement déployé en un clin d’œil.

Le fait de pouvoir répondre plus rapidement aux besoins de la production signifie que vous pouvez trouver des solutions plus rapidement. De plus, le faire à distance signifie que vous n’avez pas à supporter le temps et les frais de déplacement coûteux. La télémaintenance régulière basée sur le cloud réduit encore plus la probabilité d’urgences. Mais ce n’est pas tout : ce niveau de décentralisation dans le cloud peut signifier des choses encore plus importantes pour l’avenir, notamment un modèle d’assistance plus proactif.

Les données provenant de l’atelier peuvent conduire à prendre des décisions pour améliorer automatiquement la productivité. Grâce au contexte de la conception, les informations opérationnelles peuvent être utilisées pour prévoir et empêcher les temps d’arrêt imprévus et rendre les opérations plus efficaces pendant qu’elles sont en cours.

Cela se traduit par une réduction des temps d’arrêt, une augmentation de la productivité et de l’efficacité opérationnelle afin de minimiser les déchets, de favoriser un meilleur rendement, etc. Ce qui s’avère être particulièrement avantageux pour vos opérations les plus éloignées.

 

Des produits SaaS pour vous aider à évoluer en toute confiance

Avec 92 % des entreprises qui déclarent s’appuyer sur le cloud (Forbes), il ne fait aucun doute que ce dernier est là pour durer. Nous voyons tout ce dont le cloud computing est capable et son impact potentiel sur la fabrication.

Compte tenu de l’adaptabilité des offres basées sur le cloud, ces avantages sont plus accessibles que jamais. Et grâce au SaaS, vous pouvez franchir le pas en bénéficiant du soutien dont vous avez besoin pour atténuer le risque de changement et minimiser les perturbations.

Notre nouvelle gamme de produits SaaS basés sur le cloud a été développée en partenariat avec Microsoft sur la plate-forme Azure pour vous aider à évoluer en toute confiance. Notre logiciel d’automatisation de nouvelle génération exploite la puissance du cloud pour rationaliser votre façon de travailler et vous donner accès à de nouvelles informations, analyses et connaissances pour concevoir, exploiter et maintenir vos systèmes d’une manière nouvelle et significative qui profitera à votre entreprise.

Vous avez un compte Rockwell Automation ? Explorez FactoryTalk Hub maintenant :

Accéder à FactoryTalk Hub

Découvrez l’actualité sur nos
Produits SaaS dans le cloud :

Pour en savoir plus

Publié 29 octobre 2021

Sujets: Architecture Intégrée Management Perspectives FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk OperationSuite

Oliver Haya
Oliver Haya
Business Manager - Edge, Data, and AI Platforms, Rockwell Automation
Over the last 15 years with Rockwell Automation, Oliver has been pushing the boundaries of automation in machine safety, flexible manufacturing, and industrial communications. He is now helping manufacturers get to the future faster with SaaS at the edge and in the cloud.
S’abonner

Inscrivez-vous auprès de Rockwell Automation et recevez les dernières informations ainsi que des conseils éclairés directement dans votre boîte de messagerie.

S’abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Soc... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Avantages du SaaS dans le cloud pour le secteur de la fabrication Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose