Connexion monodiffusion ou multidiffusion
Lors de la configuration du module, vous devez configurer le paramètre Connection over EtherNet/IP (Connexion via EtherNet/IP). Le type de configuration détermine comme les données d’entrée sont diffusées sur le réseau.
Le module maître IO-Link utilise l’une des méthodes suivantes pour diffuser les données :
- Multicast (Multidiffusion) - Les données sont envoyées simultanément par un expéditeur à de multiples récepteurs. Les copies d’une transmission sont transférées à un sous-ensemble précis de destinataires possibles.
- Unicast (Monodiffusion) - Les connexions d’envoi individuel sont des transmissions point à point entre une station source et une station destinataire sur le réseau. La transmission s’effectue vers un automate destinataire selon la configuration du module.
IMPORTANT:
Cependant, si vous utilisez un automate ControlLogix 5580 dans un système à haute disponibilité, vous devez utiliser Multicast (Multidiffusion).
Fournir une réponse