Dépannage de votre module maître IO-Link
Vous pouvez suivre les méthodes suivantes pour dépanner votre module :
- Utilisation des voyants d’état du module pour le dépannage du module. Pour plus d’informations, voir Utilisation des voyants d’état pour le dépannage.
- Utilisation de l’application Studio 5000 Logix Designer.
Utilisation de l’application Studio 5000 Logix Designer
Vérifiez dans la fenêtre d’organisation de l’automate si une icône d’avertissement est présente sur le module.
Icône d’avertissement dans la fenêtre d’organisation de l’automate

Si une icône d’avertissement est présente, ouvrez la fenêtre Module Properties (Propriétés du module) et vérifiez la barre d’état pour identifier le type de défaut.
Message de défaut dans la barre d’état

Si la connexion est défaillante, accédez à la vue Connection (Connexion) et vérifiez le code d’erreur dans la zone Connection Fault (Défaut de connexion).
Description du défaut de connexion avec un code d’erreur

Code d’erreur | Action |
|---|---|
0x204 |
|
Keying Error (Erreur de détrompage) | Accédez à Device Information (Informations sur le dispositif) pour vérifier que le module physique est conforme ou correspond à l’identité configurée. Pour plus d’informations, consultez la publication LOGIX-AT001, « Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique ». |
0x10 | Accédez à la vue Device Information (Informations sur le dispositif) et vérifiez la révision du firmware et l’état des défauts majeurs.
|
Si une voie est défaillante, accédez à la vue Channels (Voies) → Chxx (Voiexx) et sélectionnez Diagnostics pour vérifier la condition de diagnostic de la voie.
Exemple de diagnostic de voie avec défaut de court-circuit CQ

Si un défaut de synchronisation temporelle est présent, accédez à la boîte de dialogue Device Diagnostics (Diagnostics du dispositif) pour vérifier l’état de la synchronisation temporelle et l’identité de l’horloge maître.
Exemple de boîte de dialogue Device Diagnostics (Diagnostics du dispositif) avec synchronisation temporelle non synchronisée

L’identité de l’horloge maître doit correspondre à l’identité de l’horloge maître du réseau. Vérifiez également l’état de la synchronisation temporelle de l’adaptateur dans la boîte de dialogue Device Diagnostics (Diagnostics du dispositif) de l’adaptateur.
Fournir une réponse