Passage du mode de voie IO-Link ou Fallback (Repli) à Difital Output (Sortie TOR)
AVERTISSEMENT:
En mode de voie IO-Link ou Fallback (Repli), le module maître IO-Link génère périodiquement une impulsion de réveil. Si un dispositif de sortie est connecté à la voie, il peut déclencher une action inattendue du dispositif.
- Passez en ligne avec votre projet.
- Dans le module maître IO-Link, accédez à la fenêtre Module Properties (Propriétés du module) > vue Connection (Connexion), décochez la case Inhibit Module (Inhiber le module) et sélectionnez Apply (Appliquer).Si l’avertissement Apply changes (Appliquer les modifications) s’affiche, sélectionnez Yes (Oui).

- Dans le module maître IO-Link, accédez à la fenêtre Module Properties (Propriétés du module) → Channels (Voies) → Chxx – IO-Link (Voiexx – IO-Link) ou Fallback (Repli), cochez la case Disable Channel (Désactiver la voie) et sélectionnez Apply (Appliquer).IMPORTANT: Le projet doit être en ligne et la connexion au module maître IO-Link doit être désinhibée lorsque vous sélectionnez Apply (Appliquer) pour activer ou désactiver la voie. Sinon, la requête d’activation ou de désactivation de voie n’est pas envoyée au module maître.Si l’avertissement Apply changes to module configuration (Appliquer les modifications à la configuration du module) s’affiche, sélectionnez Yes without inhibit (Oui sans inhiber).
- Commutez votre projet hors ligne.
- Dans le module maître IO-Link, accédez à la fenêtre Module Properties (Propriétés du module) → Overview (Vue d’ensemble) → Device Definition (Définition du dispositif) → Channel Assignments (Affectations des voies), basculez le mode de la voie dans la liste déroulante Selected Mode (Mode sélectionné) sur Digital Output (Sortie TOR).
- Sélectionnez OK. Si la boîte de dialogue d’avertissement Apply changes (Appliquer les modifications) s’affiche, sélectionnez Yes (Oui).
- Connecter le dispositif de sortie du module maître IO-Link.
- Passez en ligne avec votre projet.
Fournir une réponse