Vue Input Eventxx (Événements d’entrée xx)
La vue Input Eventxx (Événements d’entrée xx), où xx représente l’index d’une définition d’événement, présente les options de configuration disponibles pour cet événement. Vous ne pouvez pas configurer les paramètres à partir de cette vue, vous devez utiliser les points de configuration.
Utilisez cette vue pour passer en revue les tâches suivantes :
- Si l’événement d’entrée est activé.
- Si l’événement d’entrée est verrouillé.
- Si les déclencheurs de point indépendant pour l’événement d’entrée sont activés.
- Vérifier la condition de déclenchement pour l’événement d’entrée.
- Vérifier les participants et leur comportement de transition d’état pour l’événement d’entrée.
Exemple de vue Input Eventxx (Événements d’entrée xx)

Définition d’événement
Reportez-vous à Définitions des points de sortie d’événement pour les paramètres de définition d’événement que vous pouvez configurer à l’aide des points de sortie d’événement.
Fournir une réponse