Vue Chxx - IO-Link (Voiexx - IO-Link)
Cette vue est disponible lorsque la voie est configurée comme « IO-Link ». Vous pouvez exécuter certaines tâches uniquement lorsque le projet est en ligne.
Utilisez cette vue pour effectuer les tâches suivantes :
- Activer ou désactiver la voie.Utilisez cette case à cocher pour désactiver temporairement la voie pour :
- Interrompre la communication IO-Link pour des raisons de sécurité. Par exemple, lorsque vous changez le mode de voie de « IO-Link » à « Digital Output » (Sortie TOR).
- Désactiver le stockage de données pour le port IO-Link afin d’éviter toute opération inattendue de sauvegarde/restauration du stockage de données. Le stockage de données est réactivé sur le port IO-Link une fois la connexion au dispositif rétablie.
- Accéder aux diagnostics de voie.
- Accéder au journal d’événements IO-Link au niveau du port.
- Désactiver et supprimer la copie maîtresse du stockage de données sur le port IO-Link.
Exemple de vue Chxx - IO-Link (Voiexx - IO-Link)

Fournir une réponse