Vue Chxx - Digital Input, Timestamp (Voiexx - Entrée TOR, horodatage)
Cette vue est disponible lorsque la voie est configurée comme « Digital Input, Timestamp » (Entrée TOR, horodatage). Vous pouvez exécuter certaines tâches uniquement lorsque le projet est en ligne.
Utilisez cette vue pour effectuer les tâches suivantes :
- Sélectionner le temps de filtrage d’entrée.
- Capturer des horodatages pour les transitions d’entrée.
- Activer ou désactiver le verrouillage d’horodatage.
- Activer ou désactiver la détection de broutage.
- Configurer les options de détection de broutage.
- Accéder aux diagnostics de voie.
Exemple de vue Chxx - Digital Input, Timestamp (Voiexx - Entrée TOR, horodatage)

Fournir une réponse