Vue Chxx – Digital Input, Timestamp, Fallback (Voiexx – Entrée TOR, horodatage, repli)
Cette vue est disponible lorsque la voie est configurée comme « Digital Input, Timestamp, Fallback » (Entrée TOR, horodatage, repli). Vous pouvez exécuter certaines tâches uniquement lorsque le projet est en ligne.
Utilisez cette vue pour effectuer les tâches suivantes :
- Activer ou désactiver la voie.
- Sélectionner le temps de filtrage d’entrée.
- Capturer des horodatages pour les transitions d’entrée.
- Activer ou désactiver le verrouillage d’horodatage.
- Activer ou désactiver la détection de broutage.
- Configurer les options de détection de broutage.
- Accéder aux diagnostics de voie.
- Accéder au journal d’événements IO-Link au niveau du port.
- Désactiver et supprimer la copie maîtresse du stockage de données sur le port IO-Link.
Exemple de vue Chxx – Digital Input, Timestamp, Fallback (Voiexx – Entrée TOR, horodatage, repli)

Fournir une réponse