Vue Chxx – Counter (Voiexx - Compteur)

Cette vue est disponible lorsque la voie est configurée comme « Digital Input, Counter » (Entrée TOR, compteur). Vous pouvez exécuter certaines tâches uniquement lorsque le projet est en ligne.
Utilisez cette vue pour effectuer les tâches suivantes :
  • Sélectionner le temps de filtrage d’entrée.
  • Activer ou désactiver le rebouclage du compteur à la présélection.
  • Accéder aux diagnostics de voie.
Exemple de vue Chxx - Counter (Voiexx - Compteur)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal