Diagnostics des voies
Diagnostic de la voie maître IO-Link
- Taille = 48 octets
Les types de données suivants doivent être récupérés dans le cadre de l’instance du bloc diagnostic.
Suivez les informations figurant dans le tableau ci-après pour ajouter chaque membre.
Name | Type de données | Taille en octets |
|---|---|---|
Fault | BOOL | 2 |
Uncertain | BOOL | |
NoLoad | BOOL | |
ShortCircuit | BOOL | |
DiagBit_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DiagBit_Pad7 | BOOL | |
DiagBit_Pad8 | BOOL | |
DiagBit_Pad9 | BOOL | |
SSVShortCircuit | BOOL | |
DiagBit_Pad11 | BOOL | |
DiagBit_Pad12 | BOOL | |
DiagBit_Pad13 | BOOL | |
DiagBit_Pad14 | BOOL | |
DiagBit_Pad15 | BOOL | |
PortStatusInfo | USINT | 1 |
Pad1 | SINT | 1 |
Pad2 | DINT | 4 |
NoLoadTimstamp | SINT | 8 |
ShortCircuitTimestamp | SINT | 8 |
FieldPowerOnTimestamp | SINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | SINT | 8 |
SSVShortCircuitTimestamp | SINT | 8 |
Fournir une réponse