Vista CJ Channels
Utilice la vista CJ Channels para seleccionar Cold Junction Compensation cuando conecte un canal del módulo a un tipo de entrada de termopar.
Puede hacer lo siguiente en esta vista:
- Seleccione uno de los siguientes modos de CJC para la compensación de CJ:
- CJC incorporada – No puede ver esta opción en esta vista. Si se selecciona None en la columna Remote Cold Junction Channel, no se selecciona la casilla de selección Use RTB CJC y se utiliza un RTB estándar (sin CJC), puede suponer que el canal está usando CJC incorporada para la compensación de CJ.
- RTB CJC: si se selecciona None en la columna Remote Cold Junction Channel y se utiliza un RTB con CJC, puede suponer que el canal está utilizando el RTB CJC para la compensación de CJ.IMPORTANTE: Si el uso de CJC del RTB es un requisito obligatorio para su aplicación debido al requisito de exactitud, asegúrese de que la casilla de selección Use RTB CJC esté seleccionada y de que esté usando un RTB con CJC. Si utiliza un RTB estándar (sin CJC) con la casilla de selección Use RTB CJC seleccionada, el canal entrará en fallo.
- Canal de junta fría remota (CJC remota): si se selecciona Chxx en la columna Remote Cold Junction Channel, puede suponer que el canal está usando el Chxx remoto para la compensación de CJ.
- Inhabilite la compensación del canal.
- Vea los detalles de diagnóstico del canal de CJ.
Ejemplo de la vista CJ Channels

Diagnóstico CJ Channelxx
Muestra la información de diagnóstico del canal CJ cuando hay una conexión de CJ. Cuando esté en línea con el módulo, seleccione el icono
en la vista CJ Channels para ver la información de diagnóstico.
Ejemplo de diagnóstico de CJ Channelxx

Entregue su opinión