La calibración afecta la calidad de los datos

Cuando se está calibrando un canal de un módulo de entrada analógica, el ajuste del filtro de muesca de dicho canal cambia a 10 Hz. El tag I.Chxx.Uncertain se establece en 1 para dicho canal hasta que se complete la calibración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal