Especificaciones del instrumental de calibración
Cuando se calibran módulos de entradas analógicas, envíe señales de referencia de voltaje al módulo para calibrarlo. Para mantener la exactitud de la calibración de fábrica del módulo, emplee instrumentos con las especificaciones que se indican en la tabla siguiente.
IMPORTANTE:
No calibre el módulo con un instrumento cuya exactitud sea inferior a la especificada en la tabla siguiente. Se pueden producir los siguientes eventos:
- Al parecer, la calibración se realiza normalmente, pero el módulo proporciona datos inexactos durante la operación.
- Se produce un fallo de calibración, lo que obliga a cancelar la calibración. Cuando esto sucede, el tag I.Chxx.CalFault se establece para el canal que se intentó calibrar. Se puede borrar este tag completando una calibración válida, o desconectando y volviendo a conectar la alimentación eléctrica al módulo.
Número de catálogo | Tipo de entrada de canal | Especificaciones del instrumental de calibración |
|---|---|---|
5034-IF8V y 5034-IF8VXT | Voltaje (V) | Fuente de voltaje de 0…10 V ± 2 µV |
Entregue su opinión