Loading
Caso práctico | Tratamiento de agua y aguas residuales
Recent ActivityRecent Activity

La mejora del sistema de control agrega valor a la empresa

Concentric Integration ayuda a una planta de tratamiento de agua y aguas residuales a reducir el tiempo improductivo y proporciona un nuevo valor a la empresa al reemplazar el sistema de control anticuado

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista aérea de los depósitos de agua de una planta de tratamiento de agua y aguas residuales en Chicago, Illinois

Conozca a Nicholas Anthony Paradiso. Es el director de automatización de Concentric Integration, una empresa que forma parte de la PartnerNetwork™ de Rockwell Automation.

La empresa, que se desempeña como integradora de sistemas y presta servicio a clientes en las industrias de tratamiento de agua y aguas residuales en la zona de Houston y Chicago, prefiere adoptar un enfoque consultivo con sus clientes. "Nuestro cliente ideal es aquel que disfruta al hablar con nosotros y preguntarnos cuáles creemos que son las mejores opciones para él", explica Nicholas.

Uno de sus clientes tuvo un problema con un sistema de control obsoleto de uno de los competidores de Rockwell Automation. "Tenían un sistema de control muy antiguo y, como la mayoría de las empresas de tratamiento de agua y aguas residuales, no habían invertido mucho tiempo ni dinero en el sistema hasta que las cosas empezaron a fallar".

Vea el video

 
Chevron DownChevron Down
Resultados alcanzados
El nuevo sistema de control agrega valor a la empresa

Obtenga más información sobre cómo Concentric Integration ayudó a una planta de tratamiento de agua y aguas residuales a reducir el tiempo improductivo y gestionar mejor el consumo de energía con un sistema de control mejorado.

Nicholas Paradiso director de automatización concentric integration
Nicholas Anthony Paradiso

Director de automatización, Concentric Integration

Riesgo: la falta de piezas de repuesto conduce a tiempo improductivo

En este caso, lo que falló fue el procesador de la estación de bombeo principal del cliente. Esta estación principal alimenta a todas las estaciones auxiliares y, cuando falló su procesador, todo el sistema se vio obligado a entrar en modo manual. Como el sistema estaba obsoleto, resultaba muy difícil encontrar piezas de repuesto confiables. Al cabo de 6 semanas, se instaló la primera pieza, que tardó solo dos días en fallar.

"Con un sistema antiguo, si falla una pieza no hay mucho que hacer. Estás perdido", comenta Nicholas. "Y este fallo en concreto no se solucionaba con una simple reparación".

El camino hacia el progreso

Para modernizarse, el equipo de Nicholas recomendó al cliente una solución de Rockwell Automation que incluía controladores CompactLogix™ con terminales gráficos PanelView™ para la visualización.

En general, el nuevo sistema está funcionando según lo previsto.

"Cuando instalamos un sistema, advertimos a nuestros clientes que, aunque tuvieron muchos problemas con su sistema antiguo, con este van a disfrutar de una gran tranquilidad. No solo porque se trata de un sistema nuevo, sino también porque es más inteligente. Si algo anda mal, se van a dar cuenta de inmediato", asegura Nicholas. "Pero no ha pasado nada. En este momento es un lugar aburrido porque todo está funcionando".

Oportunidad: gestione el consumo de energía

Como parte de este proyecto, Concentric Integration encontró una oportunidad para ayudar al cliente a usar los datos e informar sobre los resultados empresariales incorporando el PowerMonitor™ con el fin de medir el consumo de energía.

"Ese sistema cuenta con numerosas bombas, así que querían conocer el consumo de energía de cada ubicación", explica Nicholas. "Al colocar medidores de consumo de energía en cada una de las bombas, podemos establecer tendencias y extraer datos históricos". Como el cliente ya estaba usando el software FactoryTalk® Historian de Rockwell Automation, "podemos extraer datos directamente de los dispositivos PowerMonitor con unas simples instrucciones add-on. Fue fácil de implementar".  

Actualmente, el cliente recopila muchos datos, algo que antes no sucedía. El siguiente paso consiste en explorar qué se puede hacer con todos esos datos. "Los proyectos futuros serán más analíticos y podremos profundizar en la discusión en torno a la energía".

Publicado 6 de noviembre de 2022

Temas: Drive Sustainability Integrated Architecture Control y automatización industriales Agua dulce Agua aguas residuales Aguas residuales Controladores programables Hardware Interface operador-máquina Terminales gráficos Monitoreo de energía FactoryTalk OperationSuite Software FactoryTalk Historian
Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, orientaciones sobre liderazgo  y demás información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left La mejora del sistema de control agrega valor a la empresa Chevron RightChevron Right