Loading
Blog | FactoryTalk Hub
Recent ActivityRecent Activity

3 maneras en las que el SaaS puede transformar su empresa

El SaaS en la nube puede tener un gran impacto en la fabricación, desde la aceleración de la innovación hasta la optimización de las operaciones y mucho más.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una mano de una persona presionando con el dedo índice un botón lumínico de computación basada en la nube en una pantalla táctil de una consola iluminada.

En los últimos cinco años, la Tecnología de la Información se ha trasladado rápidamente a la nube. De hecho, se espera que el 45 % del gasto en Tecnología de la Información se traslade a la nube para el 2024 (Gartner), y OT le sigue.

¿Qué aspecto podría tener esto? Imagine simular el diseño de un nuevo producto o proceso antes de invertir los recursos necesarios para diseñar, poner en marcha y optimizar la producción. Considere las posibilidades de poder prestar asistencia a los equipos de los clientes en un momento desde cualquier lugar, lo que elimina la necesidad de costosos desplazamientos. Y esto es solo el principio.

El software como un servicio (SaaS) en la nube tiene el potencial de transformar su empresa: desde acelerar la innovación y mejorar la capacidad de escalado hasta aumentar la agilidad, optimizar las operaciones y reducir los costos.

Chevron DownChevron Down

#1 Simplifique su manera de trabajar

Su trabajo es complejo, pero su gestión no tiene por qué serlo. El SaaS en la nube puede ayudarle a simplificar la manera en la que hace negocios.

Gracias a la nube, el escalado bajo demanda permite agregar o eliminar usuarios y potencia de computación con más facilidad que nunca. Además, con SaaS, sus empleados siempre tendrán acceso a las últimas versiones de su software, sin depender de la Tecnología de la Información para su instalación y mantenimiento. Asimismo, a medida que amplíe el software y las aplicaciones en la nube, podrá reducir el gasto de capital en hardware y software.

Si bien el uso de la nube en fabricación no significa reemplazar por completo el software, el hardware y el acceso físico en la planta, esto ofrece nuevas capacidades que amplían sus sistemas existentes para crear eficiencia, mejorar la colaboración y mucho más.

¿Cómo se compara SaaS con otros softwares?

cableado que va a varias tomas en un panel de servidor que representa el software incorporado

Software incorporado

  • Funciona con un hardware de automatización específico
  • De un solo fin
  • Normalmente se configuran o programan mediante paquetes de software de nivel superior
  • OT es responsable
 Hombre con gafas sentado y trabajando enfrente de varias pantallas de computadora

Computadora local

  • Funciona en computadoras portátiles y estaciones de trabajo
  • Los costos iniciales escalan con el tamaño del equipo
  • Los usuarios de software cargan con responsabilidades de mantenimiento
  • Cada usuario/equipo tiene responsabilidades, que normalmente comparte con la Tecnología de la Información
Panel eléctrico azul y gris que representa el equipo del fabricante local

En las instalaciones

  • Se ejecuta en los servidores del edificio
  • La puesta en marcha y su mantenimiento son costosos
  • Difícil de compartir entre varios sitios y proveedores
  • La Tecnología de la Información es responsable
Un hombre con traje ahuecando las manos delante de él con tres nubes doradas con diferentes dispositivos y aplicaciones que salen de ellas hacia sus manos

SaaS en la nube

  • Se ejecuta en centros de datos regionales
  • La puesta en marcha no es costosa y las cuotas de suscripción cubren el mantenimiento
  • Fácil colaboración en todo el mundo y con los proveedores
  • El proveedor de SaaS es responsable

#2 Aumente el nivel de su innovación

La innovación es la forma de satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y adelantarse a la competencia. Con SaaS en la nube, puede tener su propio laboratorio digital al alcance de la mano para realizar pruebas y resolver desafíos de producción sin los riesgos y costos de realizar estas actividades en el mundo real.

Piense en lo que podría conseguir con la capacidad de colaborar con facilidad, probar cosas nuevas más rápidamente y a menor costo, todo ello reduciendo el impacto en la producción existente. SaaS en la nube no solo lo hace posible, sino que también lo pone a su alcance.

Con una mejor calidad de los datos, una mayor potencia informática para correlacionar conjuntos de datos más grandes y un único hilo digital a lo largo del ciclo de vida industrial, existe un potencial significativo para optimizar las operaciones y llevar las futuras iteraciones de diseño al siguiente nivel.

 

#3 Replantee su forma de apoyar los sistemas

La nube permite gestionar sistemas y equipos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Con este nivel de accesibilidad, puede gestionar, configurar e iniciar conexiones con los equipos desplegados en un momento.

Poder responder antes a las necesidades de producción significa que puede encontrar soluciones más rápidamente, y hacerlo a distancia significa que no tendrá que asumir los costosos gastos y el tiempo de desplazamiento. El mantenimiento remoto rutinario a través de la nube reduce aún más la probabilidad de emergencias. sin embargo, la cosa no acaba ahí: este nivel de conectividad remota en la nube puede significar cosas aún mayores para el futuro, incluido un modelo de asistencia más proactivo.

Los datos de la planta pueden impulsar decisiones para mejorar la productividad de forma automática. Con el contexto del diseño, la información operativa puede utilizarse para predecir y ayudar a evitar tiempo improductivo inesperado y hacer que las operaciones sean más eficientes mientras están en marcha.

Esto significa menos tiempo improductivo, mayor productividad y eficiencia operativa para minimizar los desechos, promover un mayor rendimiento y mucho más. Lo que es muy beneficioso para las operaciones más alejadas.

 

Productos SaaS para ayudarle a transformarse con confianza

Con un 92 % de empresas que afirman confiar en la nube (Forbes), no hay duda de que la nube ha llegado para quedarse. Vemos todo lo que la computación basada en la nube es capaz de hacer y el impacto que puede tener en la fabricación.

Gracias a la capacidad de adaptación de las ofertas nativas de la nube, estos beneficios son más accesibles que antes. Además, con SaaS, puede hacer la transición con el respaldo que necesita, lo que ayuda a mitigar el riesgo que implica el cambio y a minimizar las interrupciones.

Nuestro nuevo conjunto de productos SaaS basados en la nube se ha desarrollado en asociación con Microsoft en la plataforma Azure para ayudarle a transformarse con confianza. Nuestro software de automatización de última generación aprovecha el poder de la nube para optimizar su forma de trabajar y darle acceso a nueva información, análisis y perspectivas para diseñar, operar y mantener sus sistemas de formas nuevas y significativas que beneficiarán a su empresa.

¿Tiene una cuenta de Rockwell Automation? Descubra FactoryTalk Hub ahora:

Acceda a FactoryTalk Hub

Eche un vistazo a lo último sobre
nuestros productos SaaS en la nube:

Más información

Publicado 29 de octubre de 2021

Temas: Integrated Architecture Perspectivas de administración FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk OperationSuite

Oliver Haya
Oliver Haya
Business Manager - Edge, Data, and AI Platforms, Rockwell Automation
Over the last 15 years with Rockwell Automation, Oliver has been pushing the boundaries of automation in machine safety, flexible manufacturing, and industrial communications. He is now helping manufacturers get to the future faster with SaaS at the edge and in the cloud.
Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, orientaciones sobre liderazgo  y demás información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Beneficios del SaaS en la nube para fabricación Chevron RightChevron Right