Loading
Artículo | Tech Tips

Las ventajas de contar con un software actualizado de gestión de lotes

Más flexibilidad y tiempo productivo son algunas de las ventajas de contar con un software actualizado de gestión de lotes.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Descargar Revista Automation Today™ en PDF
Trabajadores procesando alimentos

Mientras el consumidor pide cada vez más productos en el mercado, los fabricantes deben pensar en cumplir sus objetivos mitigando riesgos y controlando los costos.

Ofrecer variedad es clave para los negocios de hoy en día. Basta con ver los pasillos del supermercado para ver toda la gama de productos disponibles. La competencia y el mercado obligan a los fabricantes de cualquier rubro a ampliar su cartera de productos.

Para lograr ampliar la cartera de productos, además de creatividad e innovación, se necesita tecnología. Los fabricantes con procesos en lotes o híbridos enfrentan la necesidad de aumentar la flexibilidad y a la vez controlar los costos y mitigar los riesgos, según explica Jamey Geer, gerente de productos FactoryTalk Batch de Rockwell Automation.

Desde hace décadas, los fabricantes han dependido del software de Batch para gestionar las áreas automatizadas de producción, lo que da cierta flexibilidad. Pero el entorno actual exige cada vez más flexibilidad, sin interrumpir la producción para hacer cambios.

Los fabricantes con sistemas antiguos tienen el reto de interrumpir o desacelerar el servidor Batch a fin de agregar nuevos equipos o hacer cambios de procesos en general, lo que puede ocasionar cuellos de botella e impactos en la recopilación de datos y registros.

"Los retos dinámicos de la industria requieren una herramienta que provea el mayor valor al cliente en sus objetivos de producción, capaz de estandarizar sus procesos pero con la flexibilidad para hacer ajustes, dar trazabilidad a la producción con la portabilidad que el usuario necesita, y con la posibilidad de conectarse a sus sistemas de gestión y hacer análisis de su información para tomar decisiones ágiles”, señala Edgar Rojas, líder de desarrollo de negocio de proceso & PlantPAx para México, Rockwell Automation.

En tanto, en los sistemas modernos actuales la cantidad de datos disponibles es tan grande que es cada vez más importante presentar dicha información a un operador en el momento adecuado. Pero, a la vez, hay que evitar confundirlos con datos irrelevantes o no útiles para la toma de decisiones, ya que esto puede ocasionar demoras.

Beneficios de una modernización

La nueva versión del software FactoryTalk Batch puede ser la solución para que los fabricantes cuenten con la agilidad necesaria para satisfacer la demanda del mercado.

Para Geer, hay tres maneras en que las versiones más recientes de software de FT Batch pueden ayudar:

Primero está el aumento del tiempo productivo, que puede ser especialmente útil para la industria de la biotecnología o la industria farmacéutica, con el fin de efectuar actualizaciones sin interrumpir procesos.

También está la simplificación de la gestión de recetas, que se puede ajustar a fabricantes de medicamentos, detergentes, galletas o cerveza, y facilitar la variación de un producto. Asimismo, está la interfaz de operador moderna e intuitiva, que les permite a los operadores seguir conectados a través de sus dispositivos móviles.

Pero estas no son todas las ventajas. Una actualización de software de Batch también ayudará a dar el siguiente paso en el camino hacia la transformación digital. Se puede orientar a una tecnología sustentable que ayuda a reducir los costos de mantenimiento. Además de integrarlo con los sistemas ERP y MES en el entorno de fabricación. Asimismo, reducirá el tiempo no productivo por mantenimiento y los errores humanos en el ingreso de fórmulas.

Un software actualizado como FactoryTalk® Batch de Rockwell Automation permitirá a los productores avanzar al ritmo de la demanda de los consumidores, así como acortar los tiempos de elaboración e introducción de nuevos productos y recetas con flexibilidad y agilidad.

Temas: Automation Today LA Software
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Ventajas de contar con un software actualizado de gestión de lotes Chevron RightChevron Right