Vista Generic ASCII Transmit
Utilice la vista de transmisión en ASCII genérico para configurar los parámetros para transmitir datos en ASCII a través del módulo serial.
Ejemplo de vista de transmisión en ASCII genérico

Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Swap Mode | Determina cómo se organizan los datos que se transmiten al puerto serial. El intercambio se realiza antes de que el módulo envíe datos de salida. |
CONSEJO:
A, B, C y D representan cuatro bytes adyacentes en los datos recibidos/transmitidos.
|
Termination Mode | Determina el uso de los delimitadores de terminación en los datos. |
CONSEJO:
El delimitador de término solo se aplica cuando el tag OxASCII.TxDataLength se establece en 0. Cuando Ox.ASCII.TxDataLength es mayor que 0, el modo de terminación efectivo es Ignore End Delimiter.
|
Termination Delimiter 1 | Especifica el primer delimitador de terminación del canal. El delimitador de terminación se utiliza para indicar el final de los datos. |
|
Termination Delimiter 2 | Especifica el segundo delimitador de terminación del canal. |
Si introduce $, significa que no se utiliza el delimitador de terminación 2. |
Diagnostics | Cuando el estado del controlador esté en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnostics para ver los contadores de diagnóstico para la gestión de rendimiento y errores con la comunicación en ASCII genérico. | – |
Seleccione Diagnostics para ver la información de diagnóstico del canal de transmisión/recepción en ASCII genérico.
Diagnóstico de canal de transmisión/recepción en ASCII genérico

Entregue su opinión