Cambio del modo de canal de IO-Link o emergencia a salida digital
ADVERTENCIA:
Si el modo de canal es IO-Link o emergencia, el módulo maestro IO-Link genera
periódicamente un impulso de activación. Si un dispositivo de salida está conectado al
canal, puede activar una acción inesperada del dispositivo.
Si desea cambiar el modo del canal, siga estos pasos:
- Entre en línea con el proyecto.
- Vaya a las propiedades del módulo maestro IO-Link → Connection, desmarque la casilla de verificación Inhibit module y seleccione Apply.Si aparece la advertencia Apply changes, seleccione Yes.

- Vaya a las propiedades del módulo maestro IO-Link → Channels → Chxx - IO-Link or Fallback, marque la casilla de verificación Disable Channel y seleccione Apply.IMPORTANTE:El proyecto debe estar en línea y la conexión con el módulo maestro IO-Link debe no haberse inhibido cuando se seleccione Apply para habilitar o inhabilitar el canal. De lo contrario, la solicitud para habilitar o inhabilitar el canal no se enviará al módulo maestro.Si aparece la advertencia Apply changes to module configuration, seleccione Yes without inhibit.
- Póngase fuera de línea con el proyecto.
- En las propiedades del módulo maestro IO-Link → Overview → Device Definition → Channel Assignments, cambie el modo de canal de la lista desplegable Selected Mode a Digital Output.
- Seleccione OK. Si aparece el cuadro de diálogo de advertencia Apply changes, seleccione Yes.
- Conecte el dispositivo de salida al módulo maestro IO-Link.
- Entre en línea con el proyecto.
Entregue su opinión