EtherNet/IP-Kommunikationsmodule sind mit zweifarbigen Statusanzeigen ausgestattet, die unterstützende Diagnoseinformationen bereitstellen.
PointMax-EtherNet/IP-Adapter – Statusanzeigen
A – Modulstatusanzeige
Status- anzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Der Adapter wird nicht mit Strom versorgt.
Legen Sie die entsprechende Spannung an.
Konstant grün
Der Adapter ist betriebsbereit.
Keine
Konstant rot
Der Adapter befindet sich im eingeschalteten Zustand oder weist einen nicht korrigierbaren Fehler auf.
Schalten Sie den Adapter aus und wieder ein. Tauschen Sie den Adapter aus, falls der Fehler weiterhin auftritt.
Rot/grün blinkend
Der Adapter befindet sich im Selbsttest-Modus.
Keine
Rot blinkend
Der Adapter befindet sich in einem der folgenden Zustände:
Einschaltvorgang (Werkseinstellung)
Korrigierbarer Fehler
Firmware-Update in Bearbeitung
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Warten Sie, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist.
Schalten Sie den Adapter aus und wieder ein.
Grün blinkend
Der Adapter befindet sich im Standby-Modus.
Stellen Sie die für das Projekt erforderlichen Verbindungen her.
B – Netzwerkstatusanzeige
Status- anzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Das Netzwerk befindet sich in einem der folgenden Zustände:
Der Adapter wird nicht mit Strom versorgt.
Der Adapter ist eingeschaltet, doch es wurde keine IP-Adresse konfiguriert.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Legen Sie die entsprechende Spannung an.
Konfigurieren Sie das Gerät oder weisen Sie eine IP-Adresse zu.
Konstant grün
Eine Netzwerkverbindung und mindestens eine CIP-Verbindung wurden hergestellt.
Keine
Konstant rot
Es wurde eine doppelte Netzwerkadresse erkannt.
Beheben Sie das Problem und beseitigen Sie die Ursache.
Wenn beispielsweise eine doppelte IP-Adresse vorliegt, bestimmen Sie, welche Geräte im Netzwerk dieselbe IP-Adresse verwenden, und ändern Sie die IP-Adressen in eindeutige Werte.
Rot/grün blinkend
Der Adapter führt einen Einschaltselbsttest (Power-On Self-Test, POST) durch.
Keine
Rot blinkend
Bei der Netzwerkverbindung ist ein Timeout aufgetreten.
Stellen Sie sicher, dass die Ethernet-Kabel angeschlossen sind.
Grün blinkend
Eine Netzwerkadresse ist konfiguriert, es wurde jedoch keine CIP-Verbindung hergestellt.
Stellen Sie die für das Projekt erforderlichen Verbindungen her.
C – LINK 1-Netzwerkstatusanzeige
Status- anzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Es wurde kein Ethernet-Kabel angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die Ethernet-Kabel ordnungsgemäß am Ethernet-Port angeschlossen sind.
Grün blinkend
Die Kommunikation über das angeschlossene Ethernet-Kabel ist aktiv.
Keine
Rot blinkend
Der Adapter befindet sich im PRP-Modus und es wurde eine LAN A-Warnung ausgegeben.
Keine
D – LINK 2-Netzwerkstatusanzeige
Status- anzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Das Netzwerk befindet sich in einem der folgenden Zustände:
Es wurde kein Ethernet-Kabel angeschlossen.
Der Adapter ist der aktive Ring-Supervisor eines DLR-Netzwerks und hat einen schnellen Ringfehler erkannt.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Vergewissern Sie sich, dass die Ethernet-Kabel ordnungsgemäß am Ethernet-Port angeschlossen sind.
Wenn der Port aufgrund schneller Ringfehler deaktiviert wurde, beheben Sie den Fehler und beseitigen Sie die Ursache.
Grün blinkend
Die Kommunikation über das angeschlossene Ethernet-Kabel ist aktiv.
Keine
Konstant grün
Der Adapter ist der aktive Ring-Supervisor eines DLR-Netzwerks und der Ring ist nicht unterbrochen.
Keine
Rot blinkend
Der Adapter befindet sich im PRP-Modus und es wurde eine LAN B-Warnung ausgegeben.