Kalibrierungsverfahren

Beim Kalibrieren eines Analog-Ausgangskanals weist die Anwendung Studio 5000 Logix Designer das Modul an, bestimmte Signalhöhen auszugeben. Der Signaltyp wird durch den vom Kanal verwendeten Ausgangstyp bestimmt.
Kalibrierungsreferenzen für Analog-Ausgangsmodule
Ausgangstyp
Ausgangsbereich
Niedriges Kalibrierungsreferenzlevel
Hohes Kalibrierungsreferenzlevel
Spannung (V)
–10 bis 10 V
–10,0 V
10,0 V
0 bis 10 V
1,0V
10,0 V
0 bis 5 V
1,0V
5,0V
Strom (mA)
0 bis 20 mA
1,0 mA
20,0 mA
4 bis 20 mA
5,0 mA
20,0 mA
Sie müssen die tatsächliche Höhe messen und die Ergebnisse protokollieren, um Ungenauigkeiten des Moduls zu erfassen.
In diesem Beispiel wird die Kalibrierung eines Kanals auf dem Analog-Ausgangsmodul zur Verwendung mit einem Strom-Ausgangstyp (mA) beschrieben. Führen Sie folgende Schritte aus:
  1. Schließen Sie das DMM an den zu kalibrierenden Kanal an.
  2. Gehen Sie mit dem Projekt online und stellen Sie sicher, dass sich die Steuerung im Programm-Modus befindet.
  3. Überprüfen Sie, ob der zu kalibrierende Kanal für den richtigen Ausgangsbereich konfiguriert ist.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) in der Ansicht „Calibration“ (Kalibrierung) die Option „Start Calibration“ (Kalibrierung starten).
  5. Wenn das Bestätigungsdialogfeld zum Kalibrieren des Kanals angezeigt wird, wählen Sie OK.
  6. Wählen Sie die Kanäle nacheinander oder in Gruppen zum Kalibrieren aus und wählen Sie anschließend „Next“ (Weiter) aus.
  7. Wenn das Dialogfeld „Output Reference“ (Ausgangsreferenz) mit dem zu kalibrierenden Kanal für die niedrige Referenz angezeigt wird, klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
    Das Dialogfeld „Measure and Record Values“ (Werte messen und erfassen) für den niedrigen Referenzwert wird angezeigt.
  8. Verwenden Sie ein Multimeter, um den niedrigen Referenzwert des Kanals zu messen.
  9. Protokollieren Sie den gemessenen Wert in der Spalte „Recorded Reference“ (Erfasste Referenz) und klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
    Das Dialogfeld „Low Reference Results“ (Ergebnisse niedrige Referenz) wird angezeigt und gibt den Status des kalibrierten Kanals an.
  10. Wenn der Status OK ist, klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
    Wiederholen Sie den Kalibrierungsprozess, wenn der Status nicht „OK“ lautet.
  11. Wenn das Dialogfeld „Output Reference“ (Ausgangsreferenz) mit dem zu kalibrierenden Kanal für die niedrige Referenz angezeigt wird, klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
    Das Dialogfeld „Measure and Record Values“ (Messen und Werte erfassen) wird angezeigt.
  12. Verwenden Sie ein Multimeter, um den hohen Referenzwert des Kanals zu messen.
  13. Protokollieren Sie den gemessenen Wert in der Spalte „Recorded Reference“ (Erfasste Referenz) und klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
    Das Dialogfeld „High Reference Results“ (Ergebnisse hohe Referenz) wird angezeigt und gibt den Status des kalibrierten Kanals an.
  14. Wenn der Status OK ist, klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
    Wiederholen Sie den Kalibrierungsprozess, wenn der Status nicht „OK“ lautet.
  15. Wenn das Dialogfeld „Calibration Completed“ (Kalibrierung abgeschlossen) angezeigt wird, klicken Sie auf „Finish“ (Fertigstellen).
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal