Kalibrierungsinstrumentierung – Spezifikationen
Wenn Sie Analog-Eingangsmodule kalibrieren, senden Sie Spannungsreferenzsignale an
das Modul, um es zu kalibrieren. Um die Kalibrierungsgenauigkeit Ihres Moduls ab
Werk zu erhalten, verwenden Sie die Instrumentierung mit den in der Tabelle
aufgeführten Spezifikationen.
WICHTIG:
Kalibrieren Sie Ihr Modul nicht mit Geräten, die weniger genau als die in der
Tabelle angegebenen sind. Andernfalls kommt es zu folgenden Fehlern:
- Die Kalibrierung scheint normal zu erfolgen, doch das Modul gibt während des Betriebs ungenaue Daten aus.
- Es tritt ein Kalibrierungsfehler auf, der Sie zum Abbrechen der Kalibrierung zwingt. In dem Fall wird der Kanal, den Sie kalibrieren möchten, mit dem Tag I.Chxx.CalFault versehen. Sie können dieses Tag löschen, indem Sie eine gültige Kalibrierung durchführen oder das Modul aus- und wieder einschalten.
Bestellnummer | Kanaleingangstyp | Kalibrierungsinstrumentierung – Spezifikationen |
|---|---|---|
5034-IF8V und 5034-IF8VXT | Spannung (V) | Quelle mit 0 bis 10 V ±2 µV Spannung |
Rückmeldung geben