Kalibrierungsinstrumentierung – Spezifikationen
Wenn Sie Analog-Eingangsmodule kalibrieren, senden Sie Stromreferenzsignale an das
Modul, um es zu kalibrieren. Um die Kalibrierungsgenauigkeit Ihres Moduls ab Werk zu
erhalten, verwenden Sie die Instrumentierung mit den in der Tabelle aufgeführten
Spezifikationen.
WICHTIG:
Kalibrieren Sie Ihr
Modul nicht mit Geräten, die weniger genau als die in der Tabelle angegebenen
sind. Andernfalls kommt es zu folgenden Fehlern:
- Die Kalibrierung scheint normal zu erfolgen, doch das Modul gibt während des Betriebs ungenaue Daten aus.
- Es tritt ein Kalibrierungsfehler auf, der Sie zum Abbrechen der Kalibrierung zwingt. In dem Fall wird der Kanal, den Sie kalibrieren möchten, mit dem Tag I.Chxx.CalFault versehen. Sie können dieses Tag löschen, indem Sie eine gültige Kalibrierung durchführen oder das Modul aus- und wieder einschalten.
Bestellnummer | Kanaleingangstyp | Kalibrierungsinstrumentierung – Spezifikationen |
|---|---|---|
5034-IF8C und 5034-IF8CXT | Strom (mA) | Quelle mit 4,00 bis 20,00 mA ±100 nA Strom |
Rückmeldung geben