Fehlerbehebung für das IO-Link-Mastermodul
Gehen Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrem Modul wie folgt vor:
- Verwenden Sie die Modulstatusanzeigen, um Fehler bei Ihrem Modul zu beheben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Statusanzeigen zur Fehlerbehebung.
- Nutzen Sie die Studio 5000 Logix Designer-Anwendung.
Verwenden der Studio 5000 Logix Designer-Anwendung
Überprüfen Sie im Steuerungsorganisator, ob ein Warnsymbol für das Modul angezeigt wird.
Warnsymbol im Steuerungsorganisator

Wenn ein Warnsymbol vorhanden ist, rufen Sie die Moduleigenschaften auf und überprüfen Sie die Statuszeile, um den Fehlertyp zu ermitteln.
Fehlermeldung in der Statuszeile

Wenn die Verbindung fehlerhaft ist, navigieren Sie zur Ansicht „Connection“ (Verbindung) und überprüfen Sie den Fehlercode im Bereich „Connection Fault“ (Verbindungsfehler).
Beschreibung des Verbindungsfehlers mit Fehlercode

Fehlercode | Maßnahme |
|---|---|
0x204 |
|
Keying Error (Codierungsfehler) | Navigieren Sie zur Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen), um zu bestätigen, dass das tatsächlich eingesetzte Modul konform ist oder mit der konfigurierten Identität übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique“ (Elektronische Codierung in Logix 5000-Steuerungssystemen – Anwendungstechniken), Publikation LOGIX-AT001. |
0x10 | Wechseln Sie zur Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) und prüfen Sie die Firmwareversion und den Status des schwerwiegenden Fehlers.
|
Wenn ein Kanal fehlerhaft ist, navigieren Sie zur Ansicht „Channels“ (Kanäle) → „Chxx“ und wählen Sie „Diagnostics“ (Diagnose) aus, um die Diagnosebedingung des Kanals anzuzeigen.
Beispiel für Kanaldiagnose mit CQ-Kurzschlussfehler

Wenn ein Fehler bezüglich der Zeitsynchronisierung vorliegt, wechseln Sie zum Dialogfeld „Device Diagnostics“ (Gerätediagnose), um den Status der Zeitsynchronisierung und die Identität der Grandmaster-Uhr zu überprüfen.
Beispiel für Gerätediagnose mit asynchroner Zeit

Die Identität der Grandmaster-Uhr muss mit der Identität der Grandmaster-Uhr des Netzwerks übereinstimmen. Überprüfen Sie im Dialogfeld „Device Diagnostics“ (Gerätediagnose) außerdem den Status der zeitlichen Synchronisierung für den Adapter.
Rückmeldung geben