Ansicht CJ-Kanäle
Wählen Sie in der Ansicht „CJ Channels“ (CJ-Kanäle) die Option „Cold Junction Compensation“ (Vergleichsstellenkompensierung) aus, wenn Sie einen Modulkanal mit einem Thermoelement-Eingangstyp verbinden.
In dieser Ansicht haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie einen der folgenden CJC-Modi für die Vergleichsstellenkompensierung aus:
- Onboard CJC (Integrierte CJC) – Diese Option wird in dieser Ansicht nicht angezeigt. Wenn in der Spalte „Remote Cold Junction Channel“ (Remote CJC) der Wert „None“ (Keine) ausgewählt ist, das Kontrollkästchen „Use RTB CJC“ (CJC der RTB verwenden) nicht ausgewählt ist und eine Standard-RTB (ohne Vergleichsstellenkompensierung) verwendet wird, können Sie davon ausgehen, dass der Kanal die integrierte Vergleichsstellenkompensierung verwendet.
- RTB CJC – Wenn in der Spalte „Remote Cold Junction Channel“ (Remote CJ-Kanal) der Wert „None“ (Keine) ausgewählt ist und eine RTB mit Vergleichsstellenkompensierung verwendet wird, können Sie davon ausgehen, dass der Kanal die Option „RTB CJC“ für die Vergleichsstellenkompensierung verwendet.WICHTIG: Wenn die Vergleichsstellenkompensierung der abnehmbaren Klemmenleiste aufgrund der Genauigkeitsanforderungen für Ihre Anwendung Pflicht ist, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen „Use RTB CJC“ (RTB CJC verwenden) markiert ist und dass Sie eine abnehmbare Klemmenleiste mit Vergleichsstellenkompensierung verwenden. Wenn Sie die Standard-RTB (ohne Vergleichsstellenkompensierung) mit aktiviertem Kontrollkästchen „Use RTB CJC“ (RTB CJC verwenden) verwenden, tritt ein Fehler am Kanal auf.
- Dezentraler Vergleichsstellenkanal (Remote CJC) – Wenn „Chxx“ in der Spalte „Remote Cold Junction Channel“ (Remote CJC) ausgewählt ist, können Sie davon ausgehen, dass der Kanal den dezentralen Chxx für die Vergleichsstellenkompensierung verwendet.
- Deaktivieren Sie die Kompensation für den Kanal.
- Zeigen Sie die Diagnosedetails des CJ-Kanals an.
Ansicht „CJ Channels“ (CJ-Kanäle) – Beispiel

CJ Channelxx-Diagnostics (CJ-Channelxx-Diagnose)
Zeigt die Diagnoseinformationen für den CJ-Kanal an, wenn eine CJ-Verbindung besteht. Wenn Sie mit dem Modul online sind, wählen Sie das Symbol
in der Ansicht „CJ Channels“ (CJ-Kanäle) aus, um die Diagnoseinformationen anzuzeigen.
Beispiel für CJ-Channelxx-Diagnose

Rückmeldung geben