Loading
Anwenderbericht | Bergbau
Recent ActivityRecent Activity

Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit

Energy Drive nutzt Frequenzumrichtertechnologie, um Kunden bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Minenstandort Sibayne-Stillwater in Südafrika

Lernen Sie James Hynd kennen, CEO von Energy Drive. Das Unternehmen arbeitet mit Firmen aus den verschiedensten energieintensiven Branchen zusammen, um energiebezogene Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen.

„Letztendlich sorgen wir für Energieeinsparungen und damit für eine Verringerung des Kohlenstoffausstoßes“, sagt Hynd. „Wenn man sich unser Angebot ansieht, geht es im Grunde um Unterstützung und Partnerschaft bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit für Kunden, damit diese ihre Ziele erreichen können. Es ist die richtige Entscheidung, und die Tatsache, dass dies nicht nur zu Kostensenkungen, sondern auch zu Nettoeinsparungen führt, ist ganz erheblich.“

Video ansehen

Chevron DownChevron Down
Video
Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit

Energy Drive nutzt Frequenzumrichtertechnologie, um Kunden bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen

James Hynd, CEO, Energy Drive

James Hynd CEO, Energy Drive

Verbesserte Energieeffizienz

Sibanye-Stillwater, ein multinationales Bergbau- und Metallverarbeitungsunternehmen, beauftragte Energy Drive mit der Verbesserung und Beschleunigung der Energieeffizienz seiner Grubenbelüftungssysteme. Energy Drive konzentrierte sich zunächst auf die großen Oberflächenlüfter, die in zwei Goldminen von Sibanye in Südafrika eingesetzt werden. Die Belüftung im Untertagebau ist wichtig, aber gleichzeitig sehr energieintensiv.

„Aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen ist immer mindestens ein Lüfter voll funktionsfähig und ein weiterer im Bereitschaftsmodus, falls es zu einer Störung kommt“, erklärt Hynd. „Wir installierten und optimierten Frequenzumrichter an den Motoren der beiden Lüfter und verringerten dann deren Drehzahl, während wir sie gleichzeitig betrieben.“

Bedeutende Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit

Durch den Einsatz von PowerFlex® 6000T-Frequenzumrichtern von Rockwell Automation zur Steuerung und Verringerung der Lüfterdrehzahlen erzielte Energy Drive eine durchschnittliche Energieeinsparung von 62 % im ersten Schacht und 48 % im zweiten Schacht. Die beiden nachgerüsteten Schächte sind bereits seit fast einem Jahr in Betrieb, und ein dritter Schacht wird demnächst in Betrieb genommen. Hynd geht davon aus, dass die drei Nachrüstungen während der Vertragslaufzeit zu Energieeinsparungen von etwa 360 Gigawatt (GWh) führen werden.

Das ist so viel, als würde man „jeden Monat 5000 Haushalte in Südafrika vom Netz nehmen. Noch wichtiger ist, dass durch die Umsetzung der Nachhaltigkeit 379.000 Tonnen Kohlenstoff in diesem Zeitraum eingespart werden“, ergänzt Hynd. Dank der optimierten Systeme konnte auch der Wasser- und Kohleverbrauch erheblich reduziert werden.

Beitrag zum Schutz der Bergarbeiter

Das Beste daran ist, dass Energy Drive die verbesserten Systeme von der Oberfläche aus elektronisch steuert. „Alle unsere Systeme werden rund um die Uhr mit voreingestellten Warnmeldungen zu wichtigen Bedingungen überwacht“, so Hynd. „Da wir nun beide (Lüfter) betreiben, fährt unser System bei einem Ausfall des einen Lüfters automatisch den anderen hoch, sodass wir die Gesundheit und Sicherheit der Bergleute unter Tage niemals gefährden.“

Ein weiterer Vorteil, der sich aus der Überwachung und dem Betrieb beider Lüfter ergibt, ist die verbesserte Leistung und Wartung der Geräte.

Hynd führt den Gesamterfolg des Projekts auf einen „äußerst kooperativen“ Kunden zurück, der „sich dem Einsatz von Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Leistung und Sicherheit verschrieben hat, sowie auf die technologischen Spitzenleistungen von Rockwell Automation“.

Hier erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit von Energy Drive, Rockwell Automation und Sibanye-Stillwater zur deutlichen Senkung des Energieverbrauchs und finden weitere Details zum Projekt.  

Veröffentlicht 30. Januar 2023

Themen: Drive Sustainability Bergbau Motor Control Center, Niederspannung Motorsteuerung, Mittelspannung Low Voltage AC Drives Medium Voltage AC Drives Antriebe und Motoren
Abonnieren

Abonnieren Sie den Rockwell Automation-Newsletter und Sie erhalten schnell und einfach aktuelle Neuigkeiten, Ideen und Informationen.

Abonnieren
Für Sie empfohlen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Unt... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: