FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ verfolgt ein codierungsfreies Konzept für die Sichtprüfung, um die Qualität zu verbessern, den Ertrag zu maximieren und wichtige Einblicke aus Echtzeit-Produktionsdaten zu gewinnen. Während des gesamten Anwender-Workflows, von der Kamerakonfiguration und der Bilderfassung bis hin zur Schulung und Bereitstellung von Modellen und sogar zur Analyse der Qualitätsleistung, ist unsere Lösung für maschinelles Lernen und Sichtprüfung so konzipiert, dass Qualitätspersonal und Anlagenbediener die Informationen einsehen können, die sie zum Erreichen ihrer Qualitätsleistungsziele benötigen.
Identifizieren und Klassifizieren von Fehlern
FactoryTalk Analytics VisionAI findet Fehler, die zuvor nicht erkannt werden konnten, und ermöglicht so Einblicke und Maßnahmen.

Für Closed-Loop-Qualität am Edge in die Cloud integriert
Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Modellmanagement in der Cloud für eine beispiellose, erweiterte Qualitätsprüfung

Vereinfachte Qualitätsprüfung
Rockwell Automation kombiniert Hardware, Software und Fachwissen zur Vereinfachung der Qualitätsprüfung
Hardware

Echtzeitprüfungen bei Fertigungsgeschwindigkeiten mit einer integrierten Lösung
Entscheidende Automatisierungsintegration über standardisierte Industrieprotokolle
Skalierbare Hardware mit Standardkomponenten für jede Prüfanwendung
Software

Entscheidende Analysen speichern alle Bilddaten, zeigen sie über APIs und KI-gestützte Erkenntnisse an
Dezentraler Betrieb ermöglicht die Aktualisierung der Produktionslinie aus der Cloud in Echtzeit
Modellmanagement des maschinellen Lernens bedeutet KI, die sich effizient skalieren lässt
Fachwissen

Integrationen für Alarmierung und Verwaltung von jedem Ort aus
Unternehmensverwaltbarkeit skaliert den ROI Ihrer Bereitstellungen
Cybersicherheit ist ein Kernprinzip und FactoryTalk Analytics VisionAI basiert auf SOC 2-konformer Technologie
Geeignet für viele Fertigungsindustrien
Sofort einsatzbereite Analysen für diskrete und hybride Branchen
CPG
Automobilindustrie
Medizin
Lebensmittel und Getränke
Elektronik
KI für maschinelle Sichtprüfsysteme
Unser durchgängiger FactoryTalk Analytics VisionAl-Workflow ermöglicht Herstellern die einfache Bereitstellung von Modellen für maschinelles Lernen in ihren Einrichtungen. Die Modellentwicklung basiert auf Produktionserfahrung und einem klaren Verständnis dafür, wie gute und schlechte Produkte aussehen, was den Bedarf an Know-how im Bereich der maschinellen Sichtprüfung zur Erstellung oder Aktualisierung von Modellen verringert. Sobald Modelle eingesetzt werden, sorgt die KI in VisionAI für eine intuitivere Analyse der Bilder und ermöglicht eine menschenähnliche Beurteilung des Produkts während des Prüfprozesses.
Erfassen
Überprüfen

Etikettieren
Erstellen – Etikettierungsgalerie

Schulen
Erstellen – Schulungsmanagement

Bereitstellen
Erstellen – Rezeptverwaltung

Integration über die Cloud und Industrieprotokolle
Cloud-Integrationen
- Wird in der Regel für Datenanalyse- oder Prozessmanagementanwendungen verwendet
- Lassen sich über bidirektionale REST-API integrieren
- Beispiele: BI-Tools, MES/QMS-Systeme
Integrationen im Fertigungsbereich
- Werden typischerweise für Echtzeitbefehle und -steuerungen von Systemen im Fertigungsbereich verwendet
- Lassen sich über Ethernet/IP integrieren
- Beispiele: Ausschusssysteme, Förderbänder, Werksgeräte

Rockwell Automation-Integration
Rockwell Automation bietet eine integrierte Lösung, die die Installation vereinfacht und den Zeitwert verkürzt
Cloud
- Vereinfachter Cloud-Zugriff über FactoryTalk® Hub™
Hardware
- Architektur basierend auf Allen-Bradley ASEM™-IPC und Logix-SPS
Steuerungssystem
- Add-On-Profile für die Premier-Integration von Logix
- FactoryTalk® Optix™ Objektbibliothek für Visualisierungsintegration

Rockwell Automation macht den Unterschied
Skalierbare Lösung mit intuitiven, OT-orientierten Workflows, die nicht von Spezialisten abhängig sind
Datengestützte Qualitätsentscheidungen, unterstützt durch gebrauchsfertige, erweiterte Analysen
Intelligente Bildverarbeitung, die sich in die Steuerung integrieren lässt, um im geschlossenen Regelkreis einen Mehrwert zu schaffen
Reibungslose, integrierte Bildverarbeitung, Steuerung und Betriebsabläufe auf einer einzigen Plattform – alles aus einer Hand
Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse: