Loading
Blog | Software
Recent ActivityRecent Activity

Drei Möglichkeiten, das Risiko mit Visualisierungssoftware zu reduzieren

Erfahren Sie mehr über drei Schlüsselbereiche, die bei der Risikominimierung berücksichtigt werden sollten

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ein Mann verwendet die FactoryTalk Optix-Software auf einem PC, während er hinter einem Schreibtisch sitzt.

Bei der Auswahl einer neuen Technologie in der Herstellungsindustrie ist dies in der Regel mit erheblichen Überlegungen und Investitionen verbunden. Die Wahl der Technologie muss sorgfältig abgewogen werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der Organisation entspricht. Es ist auch wichtig, dass die Technologie sicher eingesetzt werden kann, um Risiken effektiv zu verwalten und zu mindern.

Bei der Auswahl der Visualisierungssoftware sind dies die drei Schlüsselbereiche, die bei der Risikominimierung berücksichtigt werden sollten:

1. Reduzierung des technischen Risikos

Eine Visualisierungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, proprietären Code zu generieren, sollte eine wichtige Überlegung für Hersteller sein, die das technische Risiko oder Risiken bei der Umsetzung reduzieren möchten. Bei der Entwicklung von Anwendungen optimiert und vereinfacht die Möglichkeit, eine Bibliothek mit proprietärem Code für bestimmte Anwendungen zu entwickeln und zu verwenden, den gesamten Prozess. Da der Code getestet wurde, können die Module in einzelnen Anwendungen eingesetzt werden, die vertrauenswürdige Mengen erfordern. Durch die Nutzung von vertrauenswürdigem Code reduzieren Entwickler das Support-Risiko und fördern eine beschleunigte Lösung.

Eine Visualisierungsplattform, die eine einfache Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteams ermöglicht, trägt dazu bei, technische Risiken zu reduzieren. Eine Designumgebung, die es mehreren Entwicklern ermöglicht, die Arbeit des Teams zu erweitern, zu entwickeln und zu testen, bietet Redundanz und verhindert Fehler, die sonst übersehen werden könnten. Auch die kollaborative Entwicklung mit einem gemeinsam genutzten Repository wie GitHub und die Versionssteuerung sind Elemente, die eine Visualisierungslösung haben sollte, zusammen mit der Unterstützung zur Beseitigung technischer Risiken. Rückverfolgbarkeit und Transparenz ermöglichen es den Benutzern, zu sehen, wann Änderungen vorgenommen werden und wer die Änderungen vornimmt. Mit der Versionsteuerung können Benutzer Konflikte visualisieren und lösen, wodurch Fehler oder potenzielle Arbeitsverluste vermieden werden. Diese in den Editor eingebetteten Steuerelemente rationalisieren den gesamten Entwicklungsprozess und verringern Risiken, indem Probleme mit der Versionssteuerung aus der Gleichung entfernt werden.

2. Reduzierung des geplanten Risikos

Die Entwicklungs- und Bereitstellungszeiten werden verkürzt, wenn Teams mit proprietären und gut getesteten Codeteilen arbeiten. Da die Benutzer nicht jedes Mal bei Null anfangen müssen, werden auch die damit verbundenen Kosten oft reduziert.

Das Design in standardisierten Schnittstellen ermöglicht es, Informationen in Echtzeit zwischen den einzelnen Software-Komponenten zu übermitteln und dann zu entfernten Datenbank-Servern und schließlich in die Cloud zu übertragen. Diese praxiserprobten Module des geistigen Eigentums führen zu einer viel schnelleren Entwicklung und reduzieren das geplante Risiko, denn man muss nicht jedes Mal „das Rad neu erfinden“.

3. Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos

Ein standardisierter Satz von entwickelten, getesteten und vertrauenswürdigen Inhalten bietet einen Vorteil bei der Abschwächung wirtschaftlicher Risiken. Die Arbeit mit Komponenten, die in Bezug auf ihre Funktion und ihre Leistungen umfassend verstanden werden und mit denen die Endkunden möglicherweise bereits vertraut sind, erhöht das Vertrauen in die Robustheit der Lösung und ihre Fähigkeit, die gewünschte Leistung und die gewünschten Ergebnisse zu liefern. Anwendungen, die mit vorhandenem Code und Inhalten entwickelt wurden, die sich umfassend bewährt haben, senken die Entwicklungskosten und verkürzen die Produktlieferzeiten. Die Erwartungen können besser verwaltet werden, da Teams mit bekannten Entitäten zusammenarbeiten und bei Bedarf geringfügige Änderungen vorgenommen werden, um sie an individuelle Szenarien anzupassen.

Eine letzte Überlegung, die Benutzer in Betracht ziehen sollten, ist die Flexibilität, die Software agnostisch auf jedem Computergerät auszuführen. Im Allgemeinen können Software-Plattformen auf einem oder mehreren Industriesystemen bereitgestellt werden, auf denen Windows oder LINUX ausgeführt wird. Es entsteht jedoch eine neue Klasse von versiegelten HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle)-Instrumente, die als Edge-Computer-Geräte dienen und ähnliche Funktionen wie größere, teurere Industrie-PCs bieten.

HMI-Instrumente bieten eine gemeinsame Bereitstellungsumgebung. Der Support für HMI-Instrumente ist einfacher und sie sind leichter zu bedienen. Das wirtschaftliche Risiko wird verringert, da das kleinere Hardware-Paket zu einem niedrigeren Preis angeboten wird, was bedeutet, dass Maschinen- und Anlagenbauer und Integratoren wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger sein können.

HMI-Instrumente tragen außerdem dazu bei, kostspielige Cybersicherheit-Risiken zu mindern. Da diese versiegelten Instrumente kein offenes Betriebssystem haben, ist keine Virenschutzsoftware erforderlich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die sorgfältige Betrachtung von Visualisierungsplattformen und deren Art und Weise, wie sie Risiken minimieren, Zeit, Kosten, Personalressourcen und potenzielle Kundenunzufriedenheit sparen kann.

Veröffentlicht 8. August 2023

Themen: Build Resilience Software

Paul Haikal
Paul Haikal
Commercial Portfolio Manager, Visualization Software, Rockwell Automation
Paul Haikal is a Commercial Portfolio Manager for the visualization software business with over 20 years of relevant industry experience. Paul brings a passion for data visualization, HMI, mobility, and collaboration. In every position, Paul has led the way in customer satisfaction and helped our customers, distributors, and Rockwell domain experts be successful in architecting Rockwell systems. You can reach him by connecting on LinkedIn.
Jetzt abonnieren

Abonnieren Sie den Newsletter von Rockwell Automation und Sie erhalten regelmäßig Infos und wertvolle Anregungen.

Jetzt abonnieren
Für Sie empfohlen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Unt... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Drei Möglichkeiten, das Risiko mit Visualisierungssoftware zu reduzieren Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose